This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC108S022:ADC108S102

Guru**** 2811145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC108S022, ADC108S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1068721/adc108s022-adc108s102

部件号:ADC108S022
“线程”中讨论的其它部件: ADC108S102
我正在使用 ADC108S022CIMTX/NOPB。 
我们正在考虑使用 ADC108S102CIMT/NOPB
因为我们的产品已经没有了。

在102型的电气特性中,
SPI 通信的最低速度有一个值,
因此,这是值得怀疑的。

目前,SPI 时钟速度为1 MHz。
102型号的最低速度为8MHz,是否无法使用?

谢谢^^


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     ADC108S022设备支持0.8Mhz 至3.2Mhz 时钟频率。 这与设备指定的50 ksps 至200 ksps 采样率直接相关。  

     ADC108S102器件支持8MHz 至16MHz 时钟频率,这与器件额定的500kps 至1Msps 采样率直接相关。  

    这两种设备源自同一个设备系列,此处的相关差异是对每种设备的测试。 每个设备都在数据表的规格范围内进行测试。 每台设备都可以以8MHz 运行,但 S022将不会在时钟频率下测试性能。  

    除此之外,该设备还可以通过针脚连接到针脚,并与软件兼容  

    此致

    辛西娅