This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9110:将 CS 和 CONVST 连接在一起会产生问题?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1068570/ads9110-connect-cs-and-convst-together-generating-problems

部件号:ADS9110

哈洛每个人,

我 需要连接 ADS9110。 我们的硬件开发人员按照第章中所述为 ADC 布线  7.5.4.2.(单设备:标准 SPI 接口的最小引脚)

但是,阅读第7.5.2章(交错转换周期和数据传输帧)时,人们指出:
'要达到额定性能规格,主机控制器必须确保数字信号不会发生切换
在静默采集时间(TQT_ACQ)和静默孔径时间(TD_cnvcap)[...]"
此外,本章中的所有计时图都表明,CS 在 TD_cnvcap 之后会变低。

CS 和 CONVST 之间的连接是否违反了此规则?
 连接 CS 和 CONVST 时,性能会有什么影响?

谢谢,此致,

马塞尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcel 您好,

    欢迎加入 TI E2E 社区!

    您可以将 CS 和 CONVST 引脚连接在一起,并且仍然符合 ADC 的要求。  当 CONVST 变高时,这将启动转换周期。  采用 CS HIGH 将 SDO 引脚从有效转换为 Hi-z,不会导致噪音降级。  关键问题是在这些时段不驱动 SCLK 针脚,这会将噪音与输入信号结合在一起,尤其是当 CS 电量低且 SDO 针脚也在积极切换时。

    我知道“无数字信号切换”一词的使用似乎如何排除这种使用情形,但只要这些引脚同时从低到高过渡,您就不会降低性能。  此外,CONVST 的最短高时间为30秒,这会自动满足 TD_cnvcap 的10秒安静时间。

    如果您违反了这些安静的时间段,您可以预期 SNR 和 ENOB 会降低,但很难预测到多少,因为这取决于主板布局,数字电源电压等导致针脚上的电容负载。

    此致,
    基思·尼古拉斯
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,这表明了这一点。

    我还有一个关于这个问题的问题。 连接 CS 和 CONVST 后,我将读取的数据总是上一次读取数据时测量的 ADC 值,这是否正确?

    这意味着,如果我每秒读取一次数据,那么读取值是一秒?

    谢谢,此致,

    马塞尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcel 您好,

    这取决于您是否按照图47和48中的定义在区域1或区域2中传输数据。

    对于区域1传输,检索到的数据是同一帧的转换结果。  (帧1中检索到的帧1转换结果) 在区域2中,检索到的数据是上一帧的转换结果。  (在帧2中检索到帧1转换结果)

    为了使用区域1传输,您将以 CONVST:CS 的上升边缘开始转换,并保持高转换时间,最大 t-conv-max=670nsec。  然后,您将使 CONVST:CS 处于低位,并将转换结果时钟从设备中移出。  在这种情况下,数据的“旧”时间少于1秒。

    如果使用区域2,则表示正确,您读取的数据来自上一个帧,并且将超过1秒“旧”,但少于2秒,具体取决于您检索数据的速度。

    第2区有助于提供更多时间来检索数据,从而降低所需的 SCLK 速度。  但是,当以较低的数据速率(例如1sps)运行时,使用区域1会更方便,因为您有足够的时间将转换结果从设备上计时。  它还将响应时间缩短到1个数据速率周期以下,或者在本例中,缩短到1秒以下。

    例如,如果使用10MHz 的 SCLK 频率,则可以在单个 SDO 线路上使用区域1传输,以获得小于370ksps 的数据速率。

    此致,
    基思