This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1219:校准

Guru**** 2803155 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1068623/ads1219-calibration

部件号:ADS1219

你(们)好,  

我正在查看 ADS1219的数据表,它 建议“在执行任何测量或更改增益或 MUX 设置之前运行偏移校准”。 现在,我正在读取的电压在1-2V 范围内。 校准是否仍有必要?

感谢您的关注,我期待您的参与。

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    某些 Δ-Σ ADC 具有内部自校准命令,而 ADS1219却没有。  不需要删除 ADC 偏移量,但您可能需要根据所需的精度级别进行调整。  ADS1219的偏移量在数据表中给出,通常围绕+/-4uV。  这在 ADC 的噪声级别范围内,增益为1,因此不会影响您注意到或甚至有效校准的测量。

    此致,

    鲍勃·B