This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:当 DAC 输出电流达到短电流时,DAC 的操作是什么。

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1068484/amc7836-what-is-dac-action-when-dac-output-current-reach-to-short-current

部件号:AMC7836
“线程: ABS”中讨论的其它部件

大家好,团队  

我有一个关于 AMC7836 DAC 短电流的问题。 当其中一个 AMC7836 DAC 输出端口使用小电阻器(2欧姆)对地短路或对地短路时。 源电流将达到当前限值。  

1.一个组中的所有 DAC 输出是否都将崩溃?  

2.当 DAC 输出电流高于限值时,DAC 输出电压是否会下降,并像电流源一样工作?  

谢谢。  

B.R.

Zhizhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhizhao,

    1.一旦电流负载大于短路限值,只有短路的通道会折叠至供电轨(或接地)。  其它通道将不会受到影响,但应注意,在这种情况下,设备将消耗更多电能,这将导致设备加热。  如果有足够的通道持续短路,您可以加热到超过 ABS 的温度。最大接线温度。

    2.输出将像限为短路限值的电流源。

    谢谢,

    保罗