This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121S101-Q1:偏移和精度查询

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1068460/adc121s101-q1-offset-and-accuracy-queries

部件号:ADC121S101-Q1

大家好,团队  

 客户 应用程序的运行条件:

  • 工作温度:-40°C 至125°C
  • 参考电压容差:4.994V (最小);5V (典型);5.006V (最大)
  • 12位 ADC
  • VA 被视为与电压参考相同

 考虑最坏情况的计算和准确性:

  • DNL 错误:1LSB (最大值)
  • INL 错误:1LSB (最大值)
  • 偏移误差:1.2 LSB (最大值)
  • 增益错误:1.2LSB (最大值)
  • 因参考电压而出错

 请就以下问题提出建议:

  • 我在数据表中没有发现任何偏移漂移和增益漂移错误,所以,您能否告诉我,根据所有条件计算精度时要考虑的值是什么,还是认为任何错误都没问题?
  • 上述操作条件需要考虑最大 DNL,INL 和其他错误,或者典型情况适合我们的应用。
  • 转换噪音是否会影响精度?

此致,
纳文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    该设备几乎在20年前发布,设备的规格自此发生变化,因此该设备不容易获得漂移信息,还请注意,该设备是一项最新的采集,如果有数据,将会使查找数据变得更加困难。 。 由于它是 Q1设备,因此该设备应在整个温度范围内保持性能。  

    根据您正在查看的规格,我假设输入信号是直流电。 应使用最大和最小计算来维持系统在要求范围内的性能,但不应用于直接设计,因为在这些肢体上操作设备并不常见

    有一个很棒的关于这个主题的博客系列,特别是 第二部分:未调整错误总数,

    此致

    辛西娅