This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7044:替代品- ADS7054,ADS7047,ADS7057

Guru**** 2693255 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7044, ADS7054, ADS7047, ADS7057

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1068588/ads7044-alternatives---ads7054-ads7047-ads7057

部件号:ADS7044
线程中讨论的其它部件: ADS7054ADS7047ADS7057

您好,

我们目前使用的是 ADS7044 (X2SON )封装,但供应有限。 我发现 ADS7047,ADS7054和 ADS7057看起来是引脚对脚的,但我想确认引入兼容性(SPI 接口,性能等)。  

你有什么想法?

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好,

    此系列中封装的设备将与引脚兼容。 ADS7054数据表中第8.3节的开头显示了同一系列中设备之间的差异。  

    您列出的设备都是全差分设备,但它们的吞吐量或分辨率会不同。 但是,它们与 SPI 引脚兼容。  

    此致,
    亚伦