This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF84:如何切换两个 NCO?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1068240/dac38rf84-how-to-switch-two-nco

部件号:DAC38RF84

各位专家:

你好。 我从客户处获得此查询:

它表明 DAC38RF84的两个 NCO 可以快速切换以将一个频率更改为另一个频率。 DAC38RF84 D/S 第35页显示了 NCO1和 NCO2的输出总和。

这是否意味着两个频率是一起生成的? 如果我们每次只需要一个频率,但需要快速将频率从 NCO1切换到 NCO2。 我们如何做到这一点?

感谢您的支持。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie,

    可以将设备设置为每个信道具有1或2个 NCO。 使用输出夏季(第1页和第2页的地址0x19),您可以向任何输出发送任何或所有 NCO 数据路径。 例如,如果您想尽快在两个频率之间切换 Cha,您可以将两个 NCO (2 IQ 模式,数据表的图25)设定为所需的频率设置, 然后,将输出夏季设置为仅向 DAC A 输出发送其中一条输出路径。 使用单个寄存器写入,您可以将另一个 NCO 路径发送 到 Cha。 SPI 时钟频率将决定这种情况的发生速度。  

    此致,

    吉姆