This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8162-Q1:DAC8162-Q1 LDAC 引脚连接

Guru**** 2514985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1068189/dac8162-q1-dac8162-q1-ldac-pin-connection

部件号:DAC8162-Q1

您好,

请解释我应该怎么做—

在数据表中(SLAS950A–2013年5月–2015年6月修订),第33 8.4.6页 写道

 '对于此类同步更新,不需要 LDAC 针脚,并且必须将其连接到 GND。'

但在 2014年8月的 TIDU434-August 选单1中 ,它连接到 AVDD。

谢谢

MIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,米克,

    为了同步更新,LDAC 针脚应保持在低位。 TIDU434 板原理图上的 LDAC 引脚似乎可能连接到某些 LDAC 信号:

    他们要么从另一个来源控制 LDAC 针脚 ,要么将每个通道的 LDAC 寄存器设置为1,该寄存器内部将每个通道的 LDAC 低电平连接:

    最佳

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你