This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL1401:DC/DC 反馈控制

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL1401, DAC53204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1068006/tpl1401-dc-dc-feedback-control

部件号:TPL1401
“线程”中讨论的其它部件:UCC14240DAC53204

您好,  

TPL1401能否按照下图调整 UCC14240的输出电压? TPL1401输出为电压类型,不是真实电阻。 我不确定这是否可行? 请发表评论意见。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱恩,

    查看本使用说明书的电路: 使用电压输出智能 DAC 的电压边缘和缩放电路

    TPL1401不能像原理图中所示那样使用,但它可以用于对直流/直流进行边距,类似于说明书电路中使用的 DAC53204智能 DAC。 它将提供比您所示配置中的传统可变电阻旋钮更高的准确度。

    如果您还有其他问题,请告诉我。  

    最佳

    Katlynne Jones