This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8328:我可以使用什么参考 IC 来实现此目的?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: REF3425, ADS8328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1067529/ads8328-what-is-the-reference-ic-i-can-use-for-this

部件号:ADS8328
“线程”中讨论的其它部件:REF3425

您好,  

     我正在使用部件:ADS8328。 在我的设计中,我们拥有2.8V 导轨。 我想知道我是否可以使用 REF3425为我的 ADS8328提供参考电压?  我更关注0.3 (2.8-2.5)的功耗和压降

如果不是 REF3425,请建议使用其它 IC。  

https://www.ti.com/product/ADS8328?keyMatch=ADS8328&tisearch=search-everything&usecase=GPN

https://www.ti.com/product/REF3425?keyMatch=REF3425&tisearch=search-everything&usecase=GPN

谢谢,

阿什克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ashok,

    欢迎来到我们的论坛,感谢您的发表!

    如果压降电压为300 mV,则 REF3425似乎可以正常工作。 我看到的唯一限制是,此设备不能在125C 下单独支持小于400 mV VDO 的10 mA 输出电流满负荷。

     根据 参考输入阻抗,参考引脚的平均负载电流约为25-45 uA。 在 ADC 转换阶段,将会出现从 REF+引脚吸入的瞬时电流峰值,但通过在参考引脚之间添加去耦电容器来部分处理,因此,这不应成为问题。 数据表建议使用10个 UF,但我也建议使用另一个0.01 UF,并联放置在距离 ADC 最近的位置。  

    此致,

    瑞安