This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403:AFE4403/4490是否太旧?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4405, AFE44I30, AFE4403, AFE4400, AFE4490, AFE4950, AFE44S30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1067525/afe4403-is-afe4403-4490-too-old

部件号:AFE4403
主题中讨论的其他部件:AFE4405AFE44I30AFE4400AFE4490AFE4950AFE44S30

嘿,我需要在我的设备上安装一个脉搏氧饱和度计,我想问“AFE4403/4490现在已经太旧了,不能再使用这种产品了”,我发现了一些替代产品(AFE4405,AFE44I30),但 TI 的文档仍在 NDA 下。

请帮助我为具有临床级别准确性的脉搏氧饱和度计选择 AFE。

此致
阿尔巴特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arpit,

    AFE 的选择取决于您的 SpO2应用是指尖还是腕部。

    AFE4400,AFE4490,AFE4403更适合于指尖脉搏氧饱和度计解决方案。

    新一代 AFE (如 AFE44S30,AFE44I30,AFE4950等)具有多种功能,如可编程增益 TIA,偏移消除 DAC 和降噪滤波器,可实现准确的低功耗 SpO2监护。

    以下是 TI 的 AFE 器件产品组合的链接,可用于 SpO2应用。

    https://www.ti.com/data-converters/integrated-special-function/medical-afes/biosensing-afes/products.html#p2094=Clinical%20fingertip%20pulse%20oximetry;SpO2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,普拉文,谢谢您的回答。
    我刚刚有几个疑问,如果你能清除其中的一些问题,那将是很棒的。

    i)。 我想为孩子构建脉搏氧饱和度(首选的测量部位是踝关节/足部),因此正在搜索透射型传感器(LED 和 PD 位于相反侧),有哪些 AFE 适合此用途?
    (二)。 我已经要求提供 AFE4405的文档,因为我认为它仍在 NDA 下。 那么我可以访问吗?

    此致
    阿尔巴特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arpit,

    一.) 对于透射传感器,它是通用阳极还是 H 形电桥配置? 视类型而定,它可能会改变我们的建议。  

    二,) 访问安全资源需要脱机讨论。 让我们将此对话移至电子邮件中; 我刚刚向您发送了一封后续邮件。  

    此致,

    尼克