This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:SPI 引脚上的5V?

Guru**** 2521710 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1067799/ads8689-5v-on-spi-pins

部件号:ADS8689
螺纹中讨论的其他部件:ABS

团队,

由于电源树中出现错误,SPI 信号(SCLK,CS 和 SDI)的电源为5V,而不是3.3V。
是否必须修复电源树? 还是可以用5V 为 SPI 供电?

ADS8689数据表给出了以下 ABS 最高额定值和建议的工作条件:

请提前感谢您的参与。

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安伯,您好!

    ADS8689的 DVDD 可以 是+5V,而不会出现任何问题,因为 AVDD 是+5V,而且微控制器的 SPI 总线具有+5V 逻辑。

    建议使用+3.3V,因为大多数微控制器具有+3.3V SPI 逻辑电平。

    如果 DVDD 上的绝对电压低于+7V,ADC 将不会损坏。

    此致,

    戴尔