This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:当所有通道都被禁用时,ADC 的 SPI 是否被禁用?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1274, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1067436/ads1278-is-the-spi-of-the-adc-disabled-when-all-channels-are-disabled

部件号:ADS1278
线程中讨论的其他部件:ADS1274测试

TI 的社区好,新年快乐:-)

我还有一个关于我上一个帖子“ADS1278:Daisy-chain 中2个 ADC 的行为和多个通道中/PWDN 的行为”的问题

事实上,我在 ADC 和 MCU 的/DRDY 输出之间的接口上放置了和门(而不是或门)。 但是我仍然有一个问题:当 ADC2的所有信道都被禁用时,SPI 通信也被禁用。

SPI 数据从 ADC1正确发送到 ADC2,但 ADC2不会将数据发送到 MCU。

当我检查数据表时,我找到的唯一相关信息如下(第29页):

μW 所有通道断电后,ADS1274/78将进入微波炉(μ V)电源状态,所有内部偏置均被禁用。 在此状态下,必须驱动测试[1:0]输入引脚;所有其它输入引脚都可以浮动。 ADS1274/78输出保持驱动。”

这是否意味着在微瓦功率状态下 SPI 未启用(似乎是这样)。

请确认此声明,并告诉我在 ADC 的所有信道被禁用时是否有使用 SPI 通信的方法?

非常感谢您的帮助,祝您度过美好的一天。

此致,

本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,本杰明,

    感谢您的发帖。 扎克和基思今天仍在度假,但我将向我们的设计团队发送一份说明,请他们确认这是否是预期的行为。  

    您能否澄清您在每个 ADS1278中使用固定位置还是 TDM 数据模式? 我不确定这是否重要,但只是想彻底。 谢谢!

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryan,

    非常感谢您的回复。

    两个 ADS1278 SPI 通信都处于 TDM 动态数据模式。

    如果您需要更多信息,请毫不犹豫地向我咨询。

    此致,

    本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,本杰明,

    我们已经确认 ,当设备进入微波炉状态时,所有数字 IO 单元都将关闭。 因此,如果所有通道都被禁用,您将无法通过菊花链中的其他设备传送数据。

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    好的,谢谢您的确认。

    此致,

    本杰明