This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:需要帮助才能使 ADS1278菊花链正常工作

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1067470/ads1278-need-help-to-get-ads1278-daisy-chain-working

部件号:ADS1278

我们在 SPI 上用菊花链方式连接2个 ADS1278时遇到问题。 我们正在使用两块 ADS1278 EVM 板对设计进行原型设计。 我们将这些(以菊花链形式)连接到 STM32评估板。 我们正在低速模式下运行 ADS,ADS 和 SPI 时钟都是5.12 MHz。 我们希望从近 ADS 中提取3个信道,从远 ADS 中提取6个信道。 我们关闭未使用的信道并使用动态格式。

我们将同一同步*和 SCLK 连接到两个 ADS。

STM32中从近 ADS 收集的数据很好。 远距离的数据并非如此。 我们的猜测是,我们可能会在远距离和近距离的 ADS 之间的交换中有所下降。 我们已经检查了每个 ADS 的 SCLK 形状以及两个 ADS 之间的偏差。 歪斜小于1 ns。 外形良好。

我们看到的一切都指向 ADS 之间的 dout \Din 问题。

寻求帮助以隔离问题并使事情正常工作。 希望能听到基思·尼古拉斯的讲话!

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我正在结束这条线程;请随时通过电子邮件发送其他问题。

    谢谢,
    基思