This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84:SerDes 均衡器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1067569/dac37j84-serdes-equalizer

部件号:DAC37J84

您好,

我的客户对 DAC37J84的 SERDES 均衡器有几个问题。

1.均衡器适应的最短时间是多少?

3和5。 UI 是什么意思? 48UI 转换为秒数有多少?

请告诉我们启用或设置 SERDES 均衡器是否有任何用户注意事项。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JH,

    UI 表示单位间隔。 这是 SerDes 速度的比特时间。 如果序列为10Gbps,则 UI 为1/10Gbps = 100ps

    此 Serdes 内核完全自适应,默认情况下已启用。