This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 显示控制板

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS214, TUSB1146, TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1071819/display-control-board

线程中讨论的其他部件:HD3SS214TUSB1146TUSB1044

大家好,我正处于设计的初始阶段。 我在下面有一个方框图,其中列出了我计划在显示器控制板中使用的 IC。 我正在寻找意见/建议,选择 IC 是否正确,错误或不完整?

此外,我还在寻找可从 DP->TTL/LVDS 进行转换的 IC?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们将仔细查看您的方框图,并在本周结束前向您提供我们的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    遗憾的是,我们没有可用的 LVDS 到 DP 解决方案。  

    所需的数据速率是多少? 您可能需要考虑 HD3SS214,因为它支持8.1Gbps 的数据速率。

    在这种设计中,您可以使用 TUSB1046或 TUSB1146。 但是,如果不需要 USB 功能,则可以使用 USB546或 TUSB1044。

    谢谢

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 但是,我正在寻找能够将 DP 连接到 LVDS 的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    不幸的是,我们也没有 DP 到 LVDS 解决方案。

    谢谢

    大卫