This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02:丝网解读

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1072471/ads125h02-interpretation-of-silk-screen

部件号:ADS125H02

丝网与规格中的描述不匹配。 是否发送了错误的材料,或者丝网信息是否发生了变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,贝拉,

    请告诉我们您何时收到了这些材料,以及从哪个来源收到这些材料? 然后我可以进一步研究这项要求。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通过 TI 商店购买

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢贝拉!

    您能否告诉我您购买该产品的时间? 您展示的盒子上的日期显示为2019年4月,几乎是三年前。 您购买这些设备时是否会发生这种情况?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该命令于2022年1月12日下达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢贝拉

    有了这些信息,我可以更仔细地研究您的问题,我很快就会回来。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,贝拉,

    我与我们的计划管理和质量团队进行了交谈,这些特定设备似乎被错误地标记为原型材料(“XDS”而不是“ADS”)。 但是,您在第一个帖子中显示的设备是完整的生产材料,这些材料受最新版本的 ADS125H02数据表的约束。

    我希望这能消除混乱。

    布莱恩