This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:心电图信号的 R 波漂移

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1072569/ads1292r-the-r-wave-of-ecg-signal-drifts

部件号:ADS1292R
“线程: 测试”中讨论的其它部件

IC 右侧的 LLD 导线在电路上暂停。 只有 LL 和 LA 导联用于测量心电图波形,并发现心电图信号的 R 波漂移。 有关详细信息,请参见图片。 请帮助分析原因。

e2e.ti.com/.../ADS1292R_0DFF_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杨

    感谢您的支持。  

    这些心电图波形是通过患者还是心电图模拟器获得的? 请使用心电图模拟器验证这一点,以查看您是否看到这种现象。 我不清楚这是 ECG 信号还是硬件相关问题。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杨

    如果没有 RLD 驱动电极,ECG 信号更容易受到电源线干扰耦合的影响,因为用于设置身体偏差的机制较弱。 因此,您可以分析数据以查看任何电源线干扰。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TC,

    这是由心脏电模拟器测量的结果。 已验证模拟器的波形输出是否正常。 如示意图所示,将右腿驱动输出连接到通道1和通道2是否可行?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,王

    RLD 可用于将通道偏置为正确的共模电压。 但是,随附的原理图显示了直接连接到上拉电阻器的 RLDOUT 引脚,而 RLDINV 引脚上没有任何反馈网络。 有关数据表中的正确 RLD 驱动器电路配置,请参阅图40。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,TC,

    如果在 AED 产品中使用,则只有两个导联,因此将不使用 RLD。 应该如何配置它? 你有合适的计划吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,小明,

    使用内部 RLD 放大器时,通道输入可能偏置。 请参阅下图示例:使用上拉电阻为通道输入设置共模电压。 有关 此配置的详细信息,请参阅 ADS1298数据表(第10.1.2节)。 如上一篇文章所述,数据表的图40显示了用于 RLD 偏置放大器的正确连接。

    谢谢

    -TC