This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01EVM:如何在 WIN 11上启动评估模块

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01EVM, ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1073040/ads127l01evm-how-to-start-the-evaluation-module-on-win-11

部件号:ADS127L01EVM
“线程: ADS127L01”中讨论的其它部件

大家好,我正在尝试启动 ADS127L01EVM,目前只取得了部分成功。

我下载并安装了 Δ-Σ ADC 评估软件,然后安装了 ADS127L01器件包。 我可以看到 Delta -Sigma 窗口,但没有要选择的组件。

因此,我的问题是:

1.此软件是否在 Windows 11上工作?  

2.接下来我应该采取哪些合乎逻辑的步骤?

谢谢,

汤姆·B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom,

    欢迎加入 TI E2E 社区!

    我们从未在 WIN11上测试过该软件。  该软件仅在 Windows 7和 Windows 10上经过测试。

    应首先安装 ADC 评估软件,然后安装设备软件包。  首次连接 USB 电缆时,硬件驱动程序应自动安装。  然后,启动 ADC 评估软件时应自动检测 EVM 板并加载正确的器件包 ADS127L01 (在您的情况下)。

    我怀疑驱动程序安装不正确。  您可以检查设备管理器中是否有通用批量设备驱动程序。

    如果未正确安装,您可以按照 ADC 评估软件指南第2.3.2节中的说明,尝试手动安装硬件驱动程序。

    https://www.ti.com/lit/ug/sbau260/sbau260.pdf

    PC 上的 USB 端口也可能无法提供足够的电流以使 EVM 正常运行。  另一个选项是插入另一个 USB 端口,或插入有源 USB 集线器。

    此致,
    基思·尼古拉斯
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keith,

    谢谢你们,我成功地在 Windows 11上启动了我的 EVM 模块(由于我是 Mac 用户,因此我得到了 Windows 人员的帮助),到目前为止,这是非常好的。 虽然这不是彻底的测试,但可以鼓励而不是这样做,单元似乎可以正常工作。

    一个令人困惑的部分是,核心计划帮助工具(提供手册和原理图)仍然指导 第一个发行版文档, 这在最初可能会产生轻微的误导。  

    谢谢,

    汤姆·B.