This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48EVM:连接器 p/n

Guru**** 2693535 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1071777/afe58jd48evm-connector-p-n

部件号:AFE58JD48EVM
“线程”中讨论的其它部件:AFE58JD48

您好,  

我的一位客户 在部件列表中的 AFE58JD48 EVM 用户手册中搜索了 FMC 连接器部件号,以便找到用于在我们的设置中连接该连接器的配对部件号。

连接器有10行,由于用户手册中的某些原因,它们给出了4行连接器的部件号,这是不同的。

您能否验证此连接器的 P/N 是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克托,您好!

    很抱歉让人困惑。

    EVM 中使用的 FMC 连接器有4行。 部件号是 Samtec 公司的 ASP-134602-01。

    数据表链接为 :https://suddendocs.samtec.com/prints/asp-134602-01-mkt.pdf

    谢谢,此致,

    阿比希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 阿比希克

    客户告诉我,这是 EVM 本身上的连接器, 在 上一篇文章中他在图片中发送了10行,

    在你给我发送的链接中,还有10行,他对该设备感兴趣,有4 行。  

    请告知您的相关事宜吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克托,您好!

    为了澄清这一点,EVM 上有两个用于输出数据的连接器。 第一个是 JESD 输出连接器。 此 FMC 连接器有10行,如下图所示,此连接器的部件号是  Samtec 公司的 AP-134602-01。  数据表链接为 :https://suddendocs.samtec.com/prints/asp-134602-01-mkt.pdf

    第二个 FMC 连接器用于 LVDS 输出数据格式。 它有4行,零件号为 QTH-060-01-L-D-A 数据表链接为:

    https://suddendocs.samtec.com/prints/qth-xxx-xx-x-d-xxx-mkt.pdf。下图显示了相同的示意图。

    我希望这能澄清你的问题。

    谢谢,此致,

    阿比希克