This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1106M05:分流电阻器的配置

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1106M05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1072931/amc1106m05-configuration-of-shunt-resistor

部件号:AMC1106M05

您好,Team,我的客户需要分流电阻器配置方面的支持

目标是实现+/-350A-p (称为+/-64mV)的测量范围。 分流器选择很困难,因为只有某些标准值可用。 (100/200/300/500uOhm)。

为此目的,180欧姆是最合适的,但最好是200欧姆(可用更简单)。 但这意味着在输入阶段前面使用10/90比的分压器。

现在的问题是:

数据表中指定了4.9kOhm 的输入电阻器。 此电阻器是否可以与每个输入上的270欧姆电阻器一起使用(总计560欧姆)?

-这4.9千欧姆的准确度/容差是否在小于1%的范围内?

-还是在 AINP 和 AINN 接地时将560欧姆放电?

其它解决方案是使用实压分压器,如1+20+1欧姆,并在 AINP/N 处连接20欧姆?

许多人都感谢您提出任何建议或其他想法来简化分流电阻器的选择

约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好,

    AMC1106M05是一个+/-50mV 输入设备,这意味着指定的输入电压范围是+/-50mV,但正如您所指出的,裁剪电压为+/-64mV。 根据下面的第一个链接,我们通常建议不要 超过+/-56mV 以确保高精度测量,因为您可能接近非线性区域。 如果在较高的安培时放松精度要求,则这一点不是问题。  

    https://www.ti.com/lit/an/slyt810/slyt810.pdf

    4.9kohm 差分  σ 电阻是前端差分放大器和共模诊断电路的等效电阻。根据下面的常见问题链接,此差分输入阻抗通常会分别变化+/-5%和+/-15%和+/-20%,分别为 σ Ω 和4-Ω。 但这些参数没有最小/最大指定值,并且可能存在大于这些级别的变量。 因此,最好将其视为高输入阻抗输入-与200uohm 分流器相比,它是如此。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1023946/faq-does-ti-provide-guidance-on-input-resistance-variation-due-to-manufacturing-process-temperature-drift-and-lifetime-for-isolated-converters

    我建议您采用最后一个要点中列出的方法,即分流电阻器和 AMC1106M05之间的真正电阻隔板,这种方法并不罕见。 4欧姆+ 16欧姆将分流电压从70mV 降至56mV。  

    最后但并非最不重要的是,我想提醒客户,对于连续运行,建议在正常运行条件下,分流器的运行电流不应超过 IEEE 标准规定的额定电流(RMS)的2/3。 此 Excel 计算器用于使用隔离放大器进行准确度计算,但计算器的“并联额定值计算”部分可能对 客户有所帮助: https://www.ti.com/lit/zip/sbar020

    最大工作温度为170C 的200uohm 36W 分流器应能在最高环境温度为93C 时正常工作。  

    我希望这能有所帮助,如果您有任何疑问,请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!