This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81404:内部电源稳压器

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1072580/dac81404-internal-power-regulator

部件号:DAC81404

DAC81404是否具有内部 LDO 或与输入电压调节类似的功率级? 如果 DAC 不包含稳压器,我可以用相同的 LDO 连接两个电源输入吗? 或者,我应该为每个电源输入使用单独的 LDO,以保护模拟电源免受 DAC 的嘈杂数字电源的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ismail,

    我不确定我是否理解您的问题-您所指的是什么? DVDD 和 AVDD? 如果电源上没有电脑控制器-会产生什么电压? 您是否表示您正在使用降压/升压开关电源,但此后没有应用 LDO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的是 DVDD 和 IOVDD。 是的,我使用的是降压转换器,但没有 LDO 接线柱调节。 如果 DAC IC 中有内部电源调节,我将不使用外部 LDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有内部 LDO。  更高的噪声供应不是 IOVDD 和 DVDD 引脚的主要问题,但至少我建议使用一个良好的旁路电容器方案来降低波纹噪音。  

    AVDD 和 VSS 的噪声很低,这一点非常重要,因为这会导致模拟输出上出现噪音。

    谢谢,

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我将为 IOVDD 和 DVDD 使用良好的电容器方案和铁氧体磁珠。 我已经在 AVDD 和 AVSS 中使用低噪声 LDO。 感谢您的建议。