This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502:设备故障模式和限制。

Guru**** 2502675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1072519/dac80502-device-failure-mode-and-limitation

部件号:DAC80502
“线程:ABS”中讨论的其它部件

你好

这是电路保护设计在出现故障时的问题。
1)根据数据表,每个引脚的输入电流的绝对额定值定义为高达10mA。
如果大约50mA 的电流流经输出引脚,可耐受多长时间?

2)此外,在上述情况下 DAC 的行为如何?

祝你一切顺利

宫野真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi-san,

    该设备的短路电流容量约为30mA。  这是设备在正常操作中可以接收和输出的峰值电流。  当您超过此电流时,您可能会看到输出电压超过 GND/VDD 电压限制,这将激活 ESD 电池。  长时间的 ESD 电池激活会损坏这些二极管。  通常,这需要您连接到设备的任何负载都能支持比 VDD/GND 电源更高的电压。  如果电流仅持续几毫秒,我怀疑会有任何损坏,但很难提供任何准确的数字。  最后,我们不建议这样做。  有时,小型系列电阻和输出电容器可以吸收和衰减电流瞬变。  是否可以在该应用程序中实施一些保护?

    谢谢,

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Paul

    感谢你的回复。  

    我通常理解我们的答案。 让我来看看一点。  

    >设备的短路电流容量约为30mA。

     ->这是否意味着,即使具有与 VDD 相同电压的电源线路和 DAC 的输出针脚由于主板故障而短路,电流也可以限制在30mA?

    祝你一切顺利

    宫野真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi-san,

    1.如果要将输出短接至 GND 或 VDD,通常会看到30mA 的最大电流。  这会损坏设备,因为 DAC 是电流的源或吸收器。  10mA 应适用于除 VOUT,VDD 和 GND 以外的所有引脚。

    仍应强制实施 ABS 中的电压限制。最大表。  例如,如果将 DAC 输出短接到10V,则可能超出 ABS 最大电压,并可能损坏设备。