This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688A:DVDD 高于 AVDD 是否正常?

Guru**** 2995350 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1072966/ads8688a-dvdd-higher-than-avdd-okay

部件号:ADS8688A
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

您可以查看以下客户咨询吗?

我们正在我们的系统上实施 ADC 芯片 ADS8688AIDBTR,我们希望以5V 而不是标称3V3电平使用其 DVDD 电源。

 

在数据表上,IT 人员在“Recomended Operating Conditions (重新计算的操作条件)”一章中声称,最大 DVDD 应位于 AVDD 级别。 另一方面,绝对最高额定值部分显示 ,两种电源(AVDD 和 DVDD)均可高达7V (独立),而不会损坏芯片。

首先,我想问您,在5V 下同时使用 AVDD 和 DVDD 电源是否可行,以及在使 DVDD 超出额定3V3电平但达到 AVDD 电平时是否会有一些可能的影响。

在我们的系统上,我们正在实施具有恒定4.9V 电压的 AVDD (由 LDO 提供)。 在 DVDD 方面,我们希望从负载电路的一个点输出5V 电压,因此噪音会稍微大一些,因此电压可能会在短时间内达到5.2V。

由于 DVDD 略高于 AVDD (AVDD = 4.9V,DVDD = 5.2V),这是否会对 ADC 性能造成潜在问题? 在上述电阻下是否可能损坏 ADC 芯片?

谢谢你,

弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Franz,

    请参阅下面的我的答案:

    1.为 ADS8688A 的 DVDD 使用+5V 电源没有任何问题。

    在您为 AVDD 和 DVDD 指定的条件下,ADC 设备不会损坏,因为两个电压都不超过绝对最大额定值(AMR)。 数据表始终建议最高的 DVDD 可以与 AVDD 相同,以实现指定的性能。 我不确定对性能的影响,因为这种情况相对罕见,我没有进行这样的测试。

    此致,

    戴尔