This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC088S085:采用菊花链设计的 DAC088S085 SPI 通信

Guru**** 2813535 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC088S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1072802/dac088s085-dac088s085-spi-communication-with-daisy-chain-design

部件号:DAC088S085

您好,

我们将 C2000 DSP 用于处理器,我们将外部 DAC 用于数据 转换器以显示板,它用于产品电子产品快速检查;

我们设计了 DAC088S085 ,11通道有3个;

由于我们的 SPI 模块不超过3通道,请建议如何设计 DAC088S085的 SPI 菊花链设计,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    为了支持菊花链配置中的多个设备,SCLK 和 SYNC 在所有 DAC088S085s 之间共享链中第一个 DAC 的被测设备连接到第二个 DAC 的 DIN。 下图显示了三个以菊花链方式连接的 DAC088S085s。 与单通道写入序列类似,菊花链操作的转换从同步的下降边缘开始,到同步的上升边缘结束。 链中 n 个设备的有效写入序列需要 n 倍于16个落边才能在链中移动整个输入数据流。 菊花链操作的最大 SCLK 速度指定为30 MHz。

    此致,

    AK