This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8571:用作单象限乘以 DAC

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8571
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1072714/dac8571-used-as-a-one-quadrant-multiplying-dac

部件号:DAC8571

大家好,团队

DAC8571的参考电压为0 ~ VDD。 我们的一位客户询问它是否可以用作单象限乘以 DAC? 参考电压输入范围为0-1V,信号频率为1kHz。

此致,

罗艾米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    一个象限乘法表示交流参考电压为0至1V @ 1kHz?

    此设备不是 MDAC。 因此,参考输入处不接受交流参考电压。

    如果您的问题是使用此 DAC 生成正弦波,可以这样做。

    此致,

    AK