This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:ADC A 和 ADC B 之间的孔径延迟调整

Guru**** 2867540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1072555/adc12dj5200rf-aperture-delay-adjust-between-adc-a-and-adc-b

部件号:ADC12DJ5200RF

团队,

该设备具有多芯片同步或外部 T&H 的孔径延迟调整 调整 ADC A 和 ADC B 之间时钟的功能是否类似?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    不能使用温度延迟调整工作时间调节 ADC A 和 ADC B 之间的时钟。它同时在两个 ADC 上工作。  

    以下寄存器写入(在出厂时编程)可用于调整信道的定时。  

    此致,

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Neeraj! 我将与客户核实这是否能解决他们需要的所有问题,然后再回到这个话题。

    此致!