This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:符合空间要求的零件是否使用与商用零件相同的模具?

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102QML-SP, ADC128S102, ADC128S052-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1072611/adc128s102-does-the-space-qualified-part-use-the-same-die-as-the-commercial-part

部件号:ADC128S102
《Thread:ADC128S052-Q1》中讨论的其它部件

这只是一个基于温度的分箱过程吗? 或者这些死亡实际上是不同的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    我们不会在公共论坛上提供模具/设计信息。  我们可以确认,由于-SP 产品与其他两种产品之间的差异,商用 ADC128S102和汽车 ADC128S052-Q1设备将不会获得与 ADC128S102QML-SP 相同的 SEL 和 TID 等级。