This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:请求设计审查。

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1072214/dac3482-request-a-design-review

部件号:DAC3482.

你好

我附加 了 DAC3482设计文件。

您能否查看 DAC3482设计文件?

e2e.ti.com/.../dac3482_5F00_sch.pdf

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Louis,

    我们计划在下周有时进行审查。 请告知此 DAC 设计的最终用途。 这将有助于我们进行评估。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,夏

    感谢您的支持。

    应用是广播设备。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Louis,

    以下是我的反馈:

    1. D15p/n 至 D0p/n 是 LVDS 输入。 不需要任何22欧姆的串联电阻,因为这些电阻器将降低 LVDS 摆动并改变 LVDS 偏置。 DAC384x 的 LVDS 输入具有100欧姆的内部端接。 如果要将电阻器保留为占位符,请将22欧姆更改为0欧姆

    这也适用于奇偶校验引脚,同步引脚和帧引脚。

    2.未使用的 DAC 输出可以直接连接到地面

    R303和 R667可以是0欧姆

    其他一切对我来说都很好。 谢谢。