This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8168EVM-PDK:就绪信号和警报信号是否与 SPI 时钟同步?

Guru**** 2518540 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1072379/ads8168evm-pdk-are-ready-and-alert-signals-synchronized-to-spi-clock

部件号:ADS8168EVM-PDK
“线程:ADS8168”中讨论的其它部件

您好,

我知道就绪和警报是数字输出。

由于芯片外没有其他数字时钟输入,所有数字输出将与 SCLK 同步。

我是对的吗?

如果没有,准备好的时钟频率和警报操作的频率是多少?

我知道这是一个奇怪的问题,但 我现在正在 FPGA 中设计 GPIO 模块。 因此,我想确认在我的设计中应该使用的时钟频率和域。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希纳鲁,你好!

    就绪信号和警报信号 由 ADS8168的内部振荡器的时钟驱动。 就绪信号和警报信号指示每个转换结果只发生一次的事件。 因此,就绪信号和报警信号的最大切换速率将等于采样速率,即 CSZ 频率。

    其中一种方法是使用 比 CSZ 快4倍的时钟检测就绪和警报信号的上升边缘或下降边缘,从而将就绪和警报信号与 FPGA 的其中一个时钟同步。

    此致,

    拉胡尔