This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:未使用的 GPIO 引脚

Guru**** 2913590 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1071757/ads124s06-unused-gpio-pins

部件号:ADS124S06

您好,

 

ADS124S06数据表建议通过下拉阻值将未使用的 GPIO 输出引脚与 AVSS 绑定,并将输出设置为0。

ADS124S2006的 GPIO 引脚默认设置为输出。 因此,我认为这些引脚不存在任何浮动风险,因为总有输出引脚。

为什么数据表建议使用下拉列表将它们与 AVSS 绑定? 是否存在任何风险或疑虑?

 

此致,

奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Oba,

    对于 ADS124S06,GPIO 配置的默认模式为输出,如果 GPIO 配置为 GPIO (启用 GPIO),则为零。  ADS124S06的默认值是禁用 GPIO。  请参阅数据表第85页表43下的注释。

    是否需要下拉菜单? 否,但建议防止意外写入配置寄存器以使 GPIO 成为输入(其中下拉功能用作逻辑电平输入以防止输入浮动) 如果 GPIO 意外地将逻辑设为高 GPIO 输出,则作为电流限制。  也可以使用抽拉功能来代替相同的用途。   

    如您所述,如果 GPIO 设为输出,则引脚可能会保持浮动,并且可能意外设为输入的风险较低。

    此致,

    鲍勃·B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob,

    感谢你的回复。

    我再次检查了数据表,并确认 GPIO 在您提到的默认情况下已禁用。
    ADS124S06不支持 AIN8 ~ 11功能。 默认情况下,和 GPIO 被禁用。
    重置后这些针脚的模式是什么?
    用户是否必须将模式更改为 GPIO 输出,或者在这种情况下将设置保留为默认值(浮动)是否正常?

    此致,
    奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Oba,

    如果根据数据表“对于 ADS124S06上未使用的 GPIO 引脚,未使用 GPIO 引脚,请将 GPIOCON 寄存器设置为默认寄存器值,并以与未使用模拟输入相同的方式连接这些 GPIO 引脚。” 所以,你可以让销浮动。

    此致,

    鲍勃·B