This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S06B:原理图回顾

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S06B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1071814/ads114s06b-schematic-review

部件号:ADS114S06B

我们正在其中一个项目中使用上述设备。 它与 SC20相互关联。 我请求对示意图进行审查。 随附原理图。

e2e.ti.com/.../Control_5F00_Board.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Varun,

    有几件事不清楚。  主要与供应衍生相关。

    • VCC7V,VCC5V 和 VCC5V_Precision 电源来自何处?  仅显示网络标签。
    • 如何应用 DVDD 电源?  有一个分压器(R224和 R25)与 VCC3V3_M.2串联连接的 DNP 和 R223,但不清楚该电源的来源。  DVDD 电源必须具有低阻抗源。  DVDD 是 ADS114S06B 使用的主核心电压,即使平均电流可能较低,也会有周期性电流需求,必须允许必要的电流在必要时可用。
    • 根据第11.4节中的数据表,C23 (连接到 AVDD)必须至少为330nF。
    • 不清楚传感器的输出是什么以及输入电压与 ADC 输入的关系。  通常,ADC 输入上应该有抗锯齿/噪声滤波器。

    此致,

    鲍勃·B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Bob,

    感谢您的快速响应。 请参阅随附的文件,其中包括电源部分。

    • VCC3V3_M.2导轨具有足够的容量来为 DVDD 核心电源供电。 但 VCC3V3_M.2将来可能会成为 DNP,这就是为什么提供电阻器分频器选件作为备用的原因。
    • 将根据您的建议将 C23更改为330nF 上限。
    • 传感器输出 A1至 A4经过良好过滤,因为它们来自预校准的传感器板。 将考虑在 A0上添加噪音过滤器。

    谢谢,

    瓦伦
    e2e.ti.com/.../ControlBoard_5F00_Power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Varun,

    我强烈建议不要对 DVDD 使用分压器。  这是核心数字电源(使数字工作的原因),当前需求不是静态的,而是动态的。  此外,您的电阻器分压器值将提供低于所需 DVDD 电压的电源。

    此致,

    鲍勃·B