This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADCS7476:ADCS7476

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCS7476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1071896/adcs7476-adcs7476

部件号:ADCS7476

请帮我计算 ADCS7476的正确 ENOB。 我期待的结果低于12,但不确定在臭名昭著的公式中应包括哪一个参数:

ENOB=(SINAD-1.76)/6.02

我是否应该考虑数据表6.5中给出的 SINAD=70的最小值? 或使用 SNR 的最小值(70.8低于85°C,70.6为125°C)。 或者,我可能需要考虑数据表(1MSPS)图12中的 SINAD 值?

我想了解在正常 ADC 选择过程中如何正确计算 ENOB 值。 对于这一特定的 ADC,我的“计算值”为 ENOB =11.66,但无法确定如何计算。

感谢您的帮助! 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我想分享以下视频(可供下载的电源点): ADC 系统错误分析背后的统计数据,本文档可以帮助您了解系统设计所使用的值,如典型值与最大值/最小值。  

    从那里,建议在进行计算时使用典型值。 在您的情况下,它将是72dB SINAD。在图12中,它提供了有关 SINAD 性能的更详细的信息,但如果您注意到,在整个频谱中,只有一个 VDD 值似乎是~70dB。 如果您没有使用此 VDD=2.35V 特定值(请注意,VDD=2.7V 的值为~72dB),则建议您使用72dB。  

    此致

    辛西娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢辛西娅! 我似乎忽略了典型 SINAD=72dB 的计算。 计算正确。 您的解释帮助我非常关注详细信息,以备将来进一步计算 ENOB。