This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7716:DAC7716

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1072252/dac7716-dac7716

部件号:DAC7716

您好,

我正在研究 DAC7716组件,我想将其用作0-20V 输出,我知道电源电压如下:电气特性:
TA = TMIN 至 TMAX 的所有规格,AVDD =+11V 至+18V,AVSS =-11V 至-18V,VREF = REF-A = REF-B =+0V,DVDD =+5V,IOVDD =+1.8V 至 DVDD,AGND = REFGND-A = REFGND-B = GND = GND = GND = GND 除非另有说明,否则 DAC 增益=4 (PDF 第3页)

我的问题如下:

1)输出电压从0到20V 的最小电压是多少?

2) VSS 值是否为零?

请提前感谢您的参与。

马蒂厄·齐



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mathieu,

    您应该具有 AVDD=+21V (或更高),但 AVDD+AVSS 必须小于36V。  您仍然需要一些负电源,因此 AVSS 应该小于-1V。  请参阅电气特性表上的注释4。

    谢谢,

    保罗