This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:电压模式精度,数据表中的 FSR

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1072184/dac7760-voltage-mode-accuracy-fsr-in-the-datasheet

部件号:DAC7760

您好,

 

我的客户对 DA7760数据表有疑问。

 

数据表(SBAS528D)指定了它在 P6 ~ P7上的电压输出精度。

一些参数被指定为 FSR,如下所示。

  

 

此设备具有一些电压输出模式,如0-5V,0-10V 等

此“FSR”是否表示用户正在使用的任何模式的 FSR? 还是仅仅是任何特定模式?

 

此致,

奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Oba,

    在这种情况下,我们将 FSR 作为设备配置使用的范围的“全范围”。  例如,增益误差在所有范围内都成比例地相似。  

    谢谢,

    保罗