This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:连接到 AFE5818EVM 时出现内存初始化问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1072197/tsw1400evm-memory-initialization-problem-when-connected-to-afe5818evm

部件号:TSW1400EVM
线程中讨论的其他部件:AFE5818EVM,

我已将 AFE5818EVM 连接到 TSW1400EVM。 我 成功安装了所需的软件(HSDC Pro 和 HMC DAQ GUI)。 按照提供的用户手册,当尝试捕获数据时,我收到错误:“读取 DDR 到文件 time_out 错误”  

但是 ,USER_LED5 (D7)已关闭,这意味着 DDR 内存未成功初始化。 这是一个全新的主板,有什么想法可能导致接收此错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可以关闭。 问题已解决。 我们通过一些不符合所需电流额定值(大约消耗1.35 A)的细电缆将电源电缆连接到电源,从而导致交叉电缆的电压下降。 FPGA 主板对电压非常敏感,无法初始化 DDR 内存。