This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:ADC 工作时重置

Guru**** 2515455 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1071243/ads131e08-reset-while-adc-is-working

部件号:ADS131E08

大家好,团队

我的客户将使用 ADS131E08,他正在提问。

如果在 ADS131E08工作时意外输入重置,AD 转换是否会停止?

在这种情况下,ADS131E08的输出是0000h 还是 FFFFh?

还是设备将继续使用默认设置进行 AD 转换?

此致,

肖塔·马戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Mago-San,

    感谢您发布客户的问题。

    如果重置,设备将丢失其寄存器配置并返回到开机默认状态。  

    关于转换,只有 在起始引脚高时,ADS131E08才会自动恢复转换。  设备需要18个 tCLK 期间才能初始化内部寄存器。 数字滤波器还将收到复位信号,输出需要3个转换周期才能在转换恢复后完全稳定。 否则,如果启动针脚过低,客户必须发送启动命令(08h)以恢复转换。 数字滤波器稳定时,DRDYn 应怠速过高(tSETTTLE)。

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安-桑,

    感谢您的快速回复和详细解释!

    此致,

    肖塔·马戈