This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐的 ADC +互阻抗放大器和用于测量纳米电流的原理图

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190, PGA281, LMC6001, OPA3S328, OPA392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1071412/recommended-adc-transimpedance-amplifier-and-schematic-to-measure-nanoamps-currents

“线程”中讨论的其它部件:测试INA190PGA281LMC6001OPA3S328OPA392

您好,

我必须在 HTRB 测试中找到测量 Gan 或 SiC MOSFET 泄漏电流的方法。 这些电流在15nA 到1mA 的范围内,因此 ADC 输入电压将是最小的,需要高放大和噪声抑制。  由于我们使用的设备正在接受测试,交换机上的电压可能高达6kV。 您是否对可能用于此用例的互阻抗放大器+ ADC 和原理图有任何了解? 此外,我还需要考虑隔离电源和 SPI 线路。

谢谢,

哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈维尔

    从室内的电流感应端来看,INA190是我们产品组合中唯一能够测量毫微安的产品,这是因为该器件所显示的最大输入偏置电流为3nA (典型值为500pA)。 我建议大家看看这款设备,但我也将 参加支持互阻抗放大器的团队,因为这是你们在这里要求的解决方案。 如果您对 INA190有任何疑问,请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈维尔您好,

     这是一个大范围的电流,可能需要一个可编程/可变增益放大器。  这种特定应用中 TIA 设计的复杂性源于当您增加/减少 VDS 时 FET 的电容变化范围广泛。 这使得将其缩小到输入电容非常复杂,这对于选择反馈补偿电容器以实现电路稳定性非常重要。  

     我可能会建议一个具有输入分流电阻的精确可变增益放大器。 正如 Carolus 所说的那样,重要的是要查看电流感应应用的偏置电流,因为某些放大器,特别是双极放大器,可能会超过 NA 范围。 这两种参考设计应该很有帮助: TIPD104 TIPD135。 第一个放大器在低侧传感(共模电压0V)中使用可选增益的仪器放大器(将 INA 替换为  LMC6001)。 第二个使用 PGA (可选增益),但用于高侧传感。 参考设计中的 PGA281的最大输入偏置电流为+/-2nA。

     将此线程移至精密放大器内的 PGA/VGA,但可能会在以后转发给通用放大器。  

    谢谢你,

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈维尔您好,

    Precision Amplifier 团队提供了多种可用作 TIA 的设备。  我现在假设您有一个低电压,隔离的浮动电源,我建议您使用几个工作正常的低电压放大器。 OPA3S328是一个专门定义为可驱动 SAR 转换器的互阻抗放大器的设备。  它具有集成开关和两个放大器,具有300 ns 的稳定时间。  下面的数据表提供了一些 TIA 电路的示例:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa3s328.pdf

    3S328上的开关使其成为开关增益 TIA 应用的理想选择,可进行数十年的电流测量。

    如果您需要低带宽/低功耗解决方案,OPA392是一个低输入偏置电流放大器。它可以与 TIA 一样工作。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa392.pdf

    让我知道对这两项建议中的任何一项的任何反馈,我们可以跟进其他建议。

    此致,
    迈克