This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282-SP:启动顺序

Guru**** 2511975 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1282-SP, ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1071347/ads1282-sp-power-on-sequence

部件号:ADS1282-SP
“线程”中讨论的其它部件: ABSADS1282

亲爱的各位,

我对开机顺序有一些疑问。

ADS1282-SP 有3个电源:AVDD,AVSS 和 DVDD。

数据表显示,没有适用于设备电源的特定顺序;然后,数据表显示,当 AVDD-AVSS 和 DVDD 分别超过3.5V 和1V 时,内部重置将被删除。

另一种情况是 SPI 可能无法正常启动,需要专用重置程序才能使设备正确读取 SCLK。

我想确认,我可以在不删除 DVDD 的情况下循环 AVDD-AVSS,而不会损坏或不正确启动设备。

请提前感谢。

丹尼埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele,您好!

    您应该能够在不关闭 DVDD 的情况下关闭 AVDD/AVSS 的电源循环。 我唯一要考虑的是 模拟电源循环时模拟输入针脚的状态...

    在内部,模拟输入通过 ESD 二极管连接到 AVDD/AVSS。 如果在模拟电源三列示的情况下驱动模拟输入,则 AVDD 可能是后备驱动的,浮点高达大约 VIN-0.4 V (典型的二极管降)。 只要对 AVDD 没有其他来源或争论,这种行为将是无害的。 但是,如果电路条件导致 ESD 二极管持续供电/下沉超过10 mA (根据数据表 ABS)。 最大额定值),则会有一些问题,可能是设备 损坏,具体取决于设备处于此状态的时间。

    为确保正确的 SPI 通信,数据表确实建议在 SCLK 信号出现故障时重置设备(或至少重置串行接口),从而导致 SPI 外围设备和控制器不同步 (即 ADC 将 SCLK 上的故障解释为时钟脉冲,然后是控制器前面的1个时钟周期)。 由于 ADS1282上没有“/CS”信号来重置串行接口,因此这是一个预防措施,在加电期间,SCLK 信号可能是浮动的。 但是,当 DVDD 通电且应用了稳定(驱动) SCLK 信号时,我认为在 AVDD/AVSS 断电后,您不会遇到任何 SPI 通信问题。

    此致,
    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯托弗:

    ~引用 userid="53660" url="/support/data-bers-group/data-bers/f/data-bers-forum/1071347/ads1282-sp-power -sequence/3964650#3964650"]为获得正确的 SPI 通信,数据表确实建议重置设备(或至少串行接口),以防控制器出现同步 SCK 信号故障 (即 ADC 将 SCLK 上的故障解释为时钟脉冲,然后是控制器前面的1个时钟周期)。 由于 ADS1282上没有“/CS”信号来重置串行接口,因此这是一个预防措施,在加电期间,SCLK 信号可能是浮动的。 但是,在 DVDD 供电且应用了稳定(驱动) SCLK 信号的情况下,我认为在 AVDD/AVSS 断电后,您不会遇到任何 SPI 通信问题。

    我将让 ADC AVDD/AVSS 电源由 FPGA 循环,因此 SCLK 将在 AVDD/AVSS 电源循环期间驱动到 GND。

    [引用 userid="53660" url="~ë/support/data-bers-group/data-bers/f/data-bers-forum/1071347/ads1282-sp-power -on"顺序/3964650#3964650"]

    您应该能够在不关闭 DVDD 的情况下关闭 AVDD/AVSS 的电源循环。 我唯一要考虑的是 模拟电源循环时模拟输入针脚的状态...

    在内部,模拟输入通过 ESD 二极管连接到 AVDD/AVSS。 如果在模拟电源三列示的情况下驱动模拟输入,则 AVDD 可能是后备驱动的,浮点高达大约 VIN-0.4 V (典型的二极管降)。 只要对 AVDD 没有其他来源或争论,这种行为将是无害的。 但是,如果电路条件导致 ESD 二极管持续供电/下沉超过10 mA (根据数据表 ABS)。 最大额定值),则会有一些问题,可能是设备 损坏,具体取决于设备处于此状态的时间。

    [/引用]

    在上面,您可以看到我的电气原理图的摘录。

    电气数据:

    • AVDD/AVSS =+5V / 0V
    • VREFP/VREFN =+5V / 0V
    • AVDD/AVSS 和 VREFP/VREFN 由相同的高精度源提供
    • ANP1/ANN1通过放大然后区分链通过1kohm 电阻器供电
    • ANP1的额定电压范围为1V 至3.5V ( 电路图上有打字错误)
    • ANN1将固定为1V,由图片左上角的 OPA 提供
    • 提供保护二极管的目的是防止 ADC 的调制器损坏,以防差动输入超过调制器的动态(在本例中为2.5V)或任一引脚超过允许的电压摆动(即 AVDD-1.25V = 3.75V 或保持低于 AVSS+0.75V = 0.75V)

    我的理解是,在最坏的正常情况下,每个输入引脚的电流不会超过5mA,因此您指出的问题永远不会发生,应该是吗?

    此致,

    丹尼埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele,您好!

    正确。 我通常忽略内部 ESD 二极管降,以提供额外的利润并简化输入电流计算,因此您的电流小于3.5 mA (例如 在正常工作条件下(忽略这些二极管正向压降的外部保护 diodes...depending, 当 AVDD/AVSS 断电时,如果正向压降大于内部 ESD 二极管正向压降,它们可能不会将大量电流移离设备)。

    此致,
    克里斯