This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC232:在反向模式下将 SIPD 与 DDC232一起使用

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1071493/ddc232-using-sipd-with-ddc232-in-reverse-mode

部件号:DDC232

你(们)好

我正在使用 32个 SIPD 光电探测器和 DDC232。 我已经以直接模式连接了它们,如下面的数据表所示。

另一种方法是以反向模式连接 SIPD。 我想知道是否可以在反向模式下将 SIPD 连接到 DDC232 (如图所示),而且它不会损坏 DDC? 如果是这样,倒车模式下的限制和最大反向电压和电流将如何?