This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:块冻结前的闲置通道输入

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1071168/ads54j60-idle-channel-input-before-the-block-is-frozen

部件号:ADS54J60

您好,

我的客户正在使用带有直流耦合输入的 ADS54J60。
在数据表9.1.4.1中,“闲置通道输入”是什么意思?

“闲置通道输入”应使用哪种类型的直流输入信号?

或者,在估算内部直流偏移时,ACD 输入应该是浮动的?

此致,

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    K. Kirano,

    这通常意味着关闭 ADC 的输入。 如果无法关闭输入,请尽可能将其删除。 直流偏移校正试图纠正4个内部 ADC 之间的直流偏移不匹配,因此建议在该校准期间不要存在外部直流组件。  

    此致,

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉姆

    感谢您的回复。

    让我确认“在此校准过程中没有外部直流元件”。
    这是否意味着“INXP/N 浮动”,“INXP/N 有偏置 VCM”,“INXP/N 有偏置 GND”或其他内容?

    此致,

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    K. Hirano,

    将输入设置为 VCM。

    此致,

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉姆,

    我看到,谢谢你的澄清。

    此致,

    希拉诺