This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:如果我不使用 DAC3和 DAC4,VCLAMP2引脚是否开路?

Guru**** 2901230 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1071377/amc7834-vclamp2-pin-open-if-i-dont-use-dac3-and-dac4

部件号:AMC7834

嘿,团队,关于 AMC7834的快速问题。  

如果我只使用双极输出 DAC 1,我的理解是 我不需要 VCLAMP2的外部钳位电压,对吗?

对于用于双极输出对 DAC3和 DAC4的 VCLAMP2。  如果我没有使用这两个双极输出 DAC,那么我是否需要 VCLAMP2?  能否确认我是否可以将此针脚保持打开状态?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    我不建议让它浮动,因为它是放大器的输入。  您应该可以将销接地。

    谢谢,

    保罗