This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC31JB68:我是否需要使用 SYSREF 输入信号?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC31JB68

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1071392/adc31jb68-does-i-need-to-use-the-sysref-input-signal

部件号:ADC31JB68

大家好,我的设计中只有一个在 FPGA (JESD204)中连接的 ADC31JB68。 由于没有多个设备,我需要使用 ADC 的 SysRef 信号输入吗? 如果否,我可以将 SysRef 输入与零绑定吗?

谢谢你,

罗德里戈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈,您好!

    如果只使用一个 ADC,则无需使用 Sysref 信号。 但是, 如果不使用 sysref,则无法保证确定延迟。

    如果您不打算使用 sysref 信号,则将其保持浮动是正常的。

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rob,谢谢您的及时回答。

    我们打算将数字数据存储一段特定的时间,以便在之后对其进行全面分析。 因此,我不认为这种情况会有延迟问题。

    此致,

    罗德里戈