This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122U04:ADC 转换方程增益问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122U04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1071276/ads122u04-question-regarding-gain-in-adc-conversion-equation

部件号:ADS122U04

您好,

我对 ADS122U04中的 ADC 增益有疑问。  在我们的系统中,我们正在使用2增益和2.048V 的 Vref 进行单端测量。 我使用方程式 LSB =(2 x Vref /增益)/2^24, 然后用 ADC 代码乘以得出以伏特为单位的结果。 但是,我的伏特结果似乎是预增益电压。 例如,当 ADC 的输入端有0.35V 时,我的软件会读取电压为0.35V 而不是0.7V。 应该是0.7伏还是我误解了数据表?

此外,为了获得更高的分辨率,如果输入的最大电压为0.6V,使用2.5V 参考电压和4增益是否会提高性能?

我们非常感谢您的帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔纳森您好,

    随着 LSB 的方程式考虑了所应用的增益(从而减小了全刻度范围),输出代码将反映输入电压值。  因此,如果您施加0.35V,您将获得与输入电压(0.35V)相关的结果代码。

    关于更改参考并使用更多增益,您将增加整体动态范围,但不一定会提高性能。  增加增益确实有助于改善输入参考噪声(请参阅数据表第18页上的噪声表3和4),但增加增益也会增加任何外部噪声。  由于参考本身与测量的噪声和稳定性直接相关,因此参考必须与内部参考同等好或更好。

    此致,

    鲍勃·B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,明白了。 感谢 Bob 的帮助。