This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC91001:EVA 板

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1071148/dac91001-eva-board

部件号:DAC91001
“线程:测试”中讨论的其它部件

此型号是否具有相应的评估板? 我们的客户已经制作了五个原型,发现输出电压准确度还不够。 数据手册显示 LSB 的准确度为±1。 从实际测试中获得的输出电压精度为±4 LSB,每个电路板的跳动量不同。 我想做一个评估来测试它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,是的,是的,

    1.我们有一个用于 DACx1001系列的通用 EVM,主机接口是不再支持 TI 的 MSP432 Launchpad。

    2.请您分享客户示意图,布局,以便 我们审查并 查看是否存在任何潜在问题。由于要获得额定规格 ,我们必须 更加关注布局。

    3.同时共享主机计时范围快照 以查看任何计时违规。