This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:TSW1400EVM:DDR 内存初始化未完成/接口未准备就绪- gt; LED 关闭

Guru**** 1624990 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5832EVM, AFE5832
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1073771/tsw1400evm-tsw1400evm-ddr-memory-initialization-not-complete-interface-not-ready-to-use---led-off

部件号:TSW1400EVM
线程中讨论的其他部件:AFE5832EVMAFE5832测试

你好

我将 TSW1400 EVM 与 AFE5832EVM 一起使用。 在 HSDC Pro (4.7版)中下载固件后,用户 LED 5 (表示 DDR 内存初始化已完成,接口已就绪可供使用)将保持熄灭。 因此,我收到了错误消息,无法捕获数据。

我已经在 AFE5832EVM 的故障排除部分尝试了多项建议,还测量了 TSW1400和 AFE 板之间的计时线(以及测试板上的其他几个点)上的时钟。
此外,我还对电压限制(如论坛上其他帖子中所述)进行了评论,该限制最大为4安

下面是我的设置的一些图片。 同时,我将跳线 JP3切换为3 V,但这并没有改变。

对于固件下载,我选择:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \High Speed Data Converter Pro\1400 Details\Firmware ADC_firmware 和 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \High Speed Data Converter Pro\1400 Details\ADC files AFE5832中的 ADC 文件。

HSDC Pro 和 AFE5832 GUI 均已安装并以管理员身份运行。

我的 TSW1400上的东西可能会损坏吗? 你还有其他建议可以尝试吗? 我已经在 AFE5832小组上发布了内容,但他们建议在 TSW1400小组中发布内容,以获得有关 TSW1400的更多答案。

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马伦,您好!

    感谢您的参与。

    很遗憾听到您的 TSW1400和 AFE5832问题。

    我可以看到,我确信您已经尝试过很多有关此问题的故障诊断。 此时,我们无法直接说问题是硬件或软件问题。 所以在做其他事情之前,我希望你们先尝试一下过去对我有用的小实验。

    1.您是否使用相同的电源为 EVM 和 TSW 卡供电? 如果是,我会要求您尝试使用2个单独的5V 直流电源,并保持高电流限制,看看是否有任何变化。

    2.软件: (保留2个单独的耗材)

    • 删除两个软件。 首先下载并安装 HSDC Pro,然后安装 EVM GUI。检查是否有任何变化。 (安装顺序很重要,因为一个程序在另一个程序中写入了一些设置)
    • 尝试相同但相反的顺序。

    让我知道,如果这样做有帮助,那么我们将更深入一点,找出根本原因。

    谢谢,此致,

    阿比希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Abhishek,

    非常感谢您的回答。

    我已经尝试了你的两项建议。 当我分离电源时,AFE 大约需要1,2 A,并且在下载固件后 TSW 也需要。 指示灯仍然不亮,无法采集数据。 电流限制设置为3A (AFE)和4A (TSW)。

    你还有其他建议吗?

    马伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马伦,您好!

    感谢您进行这些实验。

    您是否看到 LVDS 时钟出现? 无论哪种方法,只要排除 EVM 板的问题, 您可以在电路板上执行以下简单测试吗?

    • 确保跳线设置的使用方式是 AFE 使用40 MHz 晶体时钟。 您可以按照用户手册中的说明选择跳线
    • 断开 TSW 卡的对接。 将电源连接至 AFE 板,然后按下 EVM 上的硬件重置按钮。
    • 在底层可用的测试点探测设备 FCLK。
    • 在默认情况下,设备将处于12x 序列化模式。 扫描时应观察40 MHz 方形。 如果此简单测试失败,我们可以确认主板有故障。

    此致,

    阿比希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好,阿比希克

    感谢您的建议。 以下40 MHz 设置的跳线设置也是如此:

     J41上的跳线。

    我将以下频率变为磁音:

    - J54 (接地 TP69):40 MHz
     

    -TP44:40 MHz:

    - J40 (GND TP 69):10 MHz

    -R107 (Gnd TP 64):AFE 芯片前10 MHz

    FCLK:5 MHz

    DCLK:加拿大 60 MHz

    另一个问题:用户指示灯3 (亮起)指示时钟。 它是在获得时钟时打开的,还是时钟频率重要?

    非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马伦,您好!

    很抱歉我没收到你的答复。 我刚刚看了大家分享的波形,结果确实出了问题。 ADC 时钟不能为10MHz,FCLK 也没有意义。 可能是由于跳线设置不当。

    下面是将 ADC 时钟设置为40MHz 的原理图的快照。 是否可以验证是否正在执行以下更改。

    1.连接 J41以启用3.3V 至40MHz 晶体。

    2.在 J42上,将跳线连接到短针脚3和5,以便 ADC_CLKP 从 CLKsrc_SE 获取。 同时连接引脚4和6,使 ADC_CLKM 为 GND。

    3. J40不需要更改。因为 ADC 时钟现在来自 Y1。

    测试:

     1.探头 ADC 在设备附近粘住。 它应测量40 MHz。

    2.刚重置硬件后,Probel Fclk ->。 它应测量20 MHz

    3.刚刚重置硬件后,探测 Dclk ->。 它应测量240 MHz。

    请告诉我,您是否能够达到这一目标。

    此致,

    阿比希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Abhishek,

    那么,基本上我应该从 AFE 芯片的 FCLK 输出处获得 ADC_CLKP 的一半? 我应该测量什么电压水平?

    非常感谢,我会尽快尝试您的建议。

    马伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:用户指示灯3 (亮起)指示时钟。 它是在获得时钟时打开的,还是时钟频率重要?

    我的测量结果如下:

    J42时 ADC 发出咔嗒声:40 MHz,700 mV

    R107直接位于 AFE5832前方:1,21 V,40 MHz

    DCLK:~240 MHz,1,18 V

    FCLK:40 MHz,1,67 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马伦,您好!

    我认为 EVM 很好。 用户引导的只是寻找 clk,由于 EVM 正在生成所需的 CLKS,我认为 TSW 卡存在问题。

    我建议与支持团队联系以更换它。

    谢谢,此致,

    阿比希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马伦,您好!

    您是否能够在 TSW 支持前与 TI 连接?  

    您是否需要我提供的任何其他信息?  

    我要结束这个话题。 如果您需要我的支持,请随时重新打开该主题或直接通过 abhishek.vishwa27@ti.com 向我发送邮件

    谢谢,此致,

    阿比希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马伦,您好!

    由于我们在邮件线程上支持此问题,我将关闭此线程。

    谢谢,此致,

    阿比希克