This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7316EVM:Python 示例代码

Guru**** 2931660 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7316EVM, TX7316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1073560/tx7316evm-python-example-codes

部件号:TX7316EVM
“线程: TX7316”中讨论的其它部件

各位专家:

我们的客户 有一个 TX7316EVM 套件,希望通过 Python 代码配置其寄存器,但他们收到的文件和软件中没有任何设计示例。 我在产品文件夹和 E2E 中搜索了设计文件或任何相关资源,但没有找到。  

您能看到是否可以对此提供帮助吗? 我们是否有 任何可以共享的 python 设计示例?

请提前感谢。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家:  

    我在 E2E 网站上搜索了相关线索,发现 TX7316在有选择的披露下被共享,并联系 ultrasound_tx-support@list.ti.com  了解任何问题。

    我应该将客户转至此电子邮件吗? 谢谢你。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    请指引客户通过电子邮件将问题告知 support_us_afe_tx@list.ti.com 

    谢谢,此致,

    阿比希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    TX7316 GUI 不支持 Python 脚本。

    此致,

    阿比希克