This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9234R:SCLK 启动边缘到下一个数据,在 SDO 延迟时有效

Guru**** 2652505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9234R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1074434/ads9234r-sclk-launch-edge-to-next-data-valid-on-sdo-delay

部件号:ADS9234R

您好,

 ADS9234R 数据表指定了从 SCLK 启动边缘到对 SDO 有效的下一个数据的最大延迟时间(对于 SDR,为 TD-ckdo 15.8ns)。 最短时间延迟是多少? 如果我们计划在  SCLK 发布边缘后立即读取 SDO 针脚,那么我们的安全 能以多快的速度完成这项工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克森,你好,

    在 SCLK 边缘(根据 SCLK 极性下降或上升)具有 TD-CKDO 以指定 SDO 数据有效前的最长时间后。 它可能已准备就绪,但所需时间不超过15.8ns。 我建议在 SCLK 的对边阅读。 因此,如果数据是在 SCLK 上升边缘后输出的,那么最好是在下降边缘读取数据。  

    此致,
    阿伦·埃斯特拉达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    感谢您的回复。 数据表还指定 单数据速率为60MHz (16.7ns 周期)的最大串行时钟频率(SCLK)。 如果我们的 SCLK 为 60MHz,则数据将在几乎下一个时钟周期前无法就绪,从而丢失了 SCLK 的相对边缘。 这些规格是否相互矛盾,或者我们是否错过了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克森,你好,

    TD-CKDO 规范为最长时间。 因此,它所说的是在 SCLK EDGE 为15.8ns 后数据生效所需的最长可能时间。 但是,数据可能已经准备就绪。 因此,随着时钟速度的加快,我希望能比下一个边缘更早地做好准备。  

    此致,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿伦

    以下链接将带您进入论坛问题,论坛问题如下:

     --   TD-CKDO 不依赖于 SCLK 时钟频率。 如果 SCLK = 60MHz 或1MHz,TD-CKDO 仍为15.8ns。

    因此,如果我在60MHz SCLK 的相对边缘读取 SDO,则会有一个变化,我将不会对最新的 SDO 数据进行采样。 据另 一个论坛上的人说,我可能正在阅读以前的 SDO 数据。 你对此有什么想法 ?   

    ADS7049-Q1:延迟时间:SCLK 降至 DOUT 最大有效数据。 25 ns。 是否有下限? 数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

    ADS7029-Q1:延迟时间:SCLK 降至(下一个)数据,在被测设备上有效-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

    谢谢
    埃里克森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克森,你好,

    感谢您提供与之前帖子的链接。 主支持工程师实际上在未来几天内回到办公室,因此他们将做出相应的响应。 感谢您对此的耐心等待!

    此致,
    阿伦·埃斯特拉达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron。 听起来不错。 当主支持工程师返回时,请让他帮助我解决以下问题:

     在上述其中一个链接中,Sandeep 提供了两种解决方法,以解决快速 SCLKs 的问题。
    1-  如您所述,在控制器上实施延迟。
    2- 将 SPI 视为全周期接口,并在 SCLK 的下一个秋季边缘捕获数据。

    假设 SCLK 为40MHz,TD-CKDO max 为15.8ns,数据在时钟下缘移出(SPI 模式0)。 在此配置中,SCLK 上升边缘上的采样 SDO 将不起作用,因为 SDO 将在切换 边缘后12.5 ns 采样,并且 TD-CKDO 要求失败。 如果我使用桑迪普提供的一项训练,SDO 可以在下一个下降边缘采样,该下降边缘将在 换档 边缘后25 ns 处采样。 这是否适用于此芯片? 我们可以安全地这样做吗?

    了解 SCLK 下降边缘和 SDO 上有效数据(TD-CKDO MIN)之间的最小延迟将有助于我们。 这是不是0? 还是2ns,6ns,10ns?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克森您好,

    感谢您与我们合作处理此帖子。 Sandeep 在他的另一个线程中概述的任何一种技术也可以应用于 ADS9234R。 我们无法保证最低时钟到数据有效的规范,因为我们没有描述这种延迟。 一种更强大的方法是考虑最大 t_CKDO 规范并应用上述变通办法之一。  

    请记住,在 SPI 模式00中,CSN 下降边缘将在 tDEN_CSDO 后移出 MSB (最大=12 ns)。 然后,您可以开始发送 SCLK,在主机捕获 MSB 时,第一个 SCLK 落边将启动 MSB-1位。 读取所有数据需要一个额外的时钟周期,但这是可以的,因为帧以 CSN 上升边缘结束,这将重置接口并开始下一个转换周期。

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    我们将在 相同的边缘解决方案上进行样本/捕获。 感谢您的澄清。

    在结束本次论坛讨论之前,我正在尝试理解您的最后一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克森您好,

    我认为我需要 收回我所说的需要 “额外时钟周期”的内容。 由于固有的 SPI 传播延迟,您应该能够在下一个位启动时将数据锁定在同一边缘上,而不会出现问题。 在 SPI 模式0中,由于 MSB 是由 CSN 落边启动的,因此您不需要额外的时钟周期:

    • 国别战略说明的执行率较低,启动了 MSB
    • 第一个 SCLK 上升边缘闩锁 MSB (第15位),启动 MSB-1 (第14位)
    • 15个上升边缘闩锁 LSS+1 (位1),启动 LSB (位0)
    • 第16个上升边缘闩锁 LSB (0位)
    • CSN 返回高位

    请告诉我您是否需要其他帮助。

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    我绘制了几个波形来理解这一点。 我得出了同样的结论。 感谢您的确认。

    在 SPI 模式0下,数据在落边启动。 你说:

    • 第一 个 SCLK 上升边缘闩锁 MSB (第15位),启动 MSB-1 (第14位)

    但它应该是:

    • 第一 个 SCLK 落边闩锁 MSB (第15位),启动 MSB-1 (第14位)

    同意吗?

    埃里克森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克森,你好,  

    是的,我的错误。 在这种情况下,落边(或更确切地说是“尾随边”)将启动所有后续位,同时锁定上一位。 共有16个时钟。

    下面的图7.6.1.2供其他人参考。

    此致,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    太棒了! 感谢你的帮助。