This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1247:具有多个增益的相同值度量之间的预期差是多少?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1247, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1074087/ads1247-what-s-the-expected-difference-between-measures-of-the-same-value-with-several-gains

部件号:ADS1247
其他部件在“Thread:Test”(线程:测试),ADS124S06中讨论

我在数据表中找不到我的问题的答案。 例如,我用增益1和增益16测量0.1 VDC。 两个值之间的最大误差是多少? 从1到128的所有增益如何(当然,输入的 VDC 将更低)

ADC 电源在 AVDD 下为+3.3V,在 AVSS 上为-1.24。 数据速率为20 SPS。 我在测量前自行校准。 我还使用了内部参考电压源。

据我所知,数据表上的“增益误差”是关于增益线性,而不是几个增益之间的测量差异?

例如,我给了18650锂离子光源提供的0.1 VDC 线性电源(因此,没有噪音,没有波纹),接下来我将获得以下结果:

PGA  测量值,mV

1.     0.99957

2.     0.99961

4.     0.99928

8.     0.99994

16    0.99899

正如我们所看到的最佳增益(增益越多,使用的比例越大),我们的结果就越“范围”。 那么,为什么第一个增益(1,2,4,8)之间的误差很小,而第五个增益(16)和前四个增益之间的误差这么大?

我对绝对值的测量不感兴趣,只对增益之间的比率感兴趣...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,你好,Youry,

    电池如何连接至系统? (-)导联是否连接至 AVSS 或接地(0V)? 还是蓄电池电压在两个输入之间浮动? 这可能有助于查看系统的图表。

    这些测量值是否可重复? 换言之,如果您对每一个增益进行20次的输入测量,那么每次的结果是否完全相同? 还是会有所不同? 如果您执行此测试,请发布结果。

    其他数据速率如何? 结果是否相同?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱恩! 很高兴再次发言)

    好的,我要简化这个问题:1)数据表中的“增益错误”参数是什么意思? 2)以及为什么在从40 SPS 到160 SPS 的 DR 上指定?

    3) goinп DR =10 SPS 时,我要在“增益错误”中看到什么?

    但我的主要问题是:这个参数是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,你好,Youry,

    增益误差是与理想 ADC 传输函数的偏差。 增益误差会以正方向或负方向改变传输函数的斜率,通常指定为百分比,假设增益误差为线性。 因此,如果您应用了一个1V 信号,其中正全刻度(+FS)电压为5V,增益误差为+1%,那么您实际上可能会获得一个与1.01V 相对应的数字代码。 如果您输入2V 电压,您将获得2.02V 电压,依此类推。 有关详细信息,请访问我们的 Precision Labs 培训内容 :https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs。 具体而言,请查看模块2.2和模块5.x

    增益错误仅在 ADS1247的给定数据速率下指定,因为这是我们的表征团队决定执行的操作。 不幸的是,我没有比这更好的答案了。 我想这与调制器时钟对不同数据速率的工作方式有关(请参阅数据表中的表9)。 他们还可能假设这些数据速率将最常由用户选择,这也是他们成为表征对象的原因。

    如果您想知道特定数据速率下的增益误差,我建议使用 Precision Labs 内容作为指南来描述该误差。 基本上,应用接近全刻度的信号,例如,95%的 FS,读取几个读数,平均结果,然后将实际测量值和理想测量值之间的差值存储为增益系数(这也是您校准增益误差的方法)。 确保先删除 ADC 偏移,否则会干扰增益误差计算。 此外,使用精密源生成+FS 信号-此输出中的任何错误也将影响增益误差计算。

    我还应该指出,我们有下一代版本的此设备,即 ADS124S06。 与 ADS1247相比,ADS124S06具有更多的通道,更快的数据速率,更小的封装,更低的功耗,更好的直流和噪声性能,更多的功能以及更低的成本。 如果您在设计的这一阶段无法切换 ADC,则可能值得考虑使用 ADS124S06进行未来的设计。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱恩! 很抱歉回答得太久。 我们对每一个增益(1,2,...,128)进行校准。 之后我们获得了良好的效果! 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到您的声音,尤里,我很高兴您的董事会表现出色。

    如果您需要其他任何东西,请告诉我们。 如果您遇到与本主题无关的其他挑战,请随意开始新的主题,我们将为您提供支持。

    布莱恩