This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:应用 DC 偏移是否会导致50Hz 信号?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1073766/ads1299-does-applying-dc-offset-causes-50hz-signal

部件号:ADS1299
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,  

我们使用 ADS1299开发了 EEG 设备。

但是,当串联对通道应用+/-150mV 直流偏移电压时,我们会接收到不需要的50Hz 信号。

尽管我们地区的线路频率为50Hz,但观察到的50Hz 信号与线路频率不同。(图1)

此信号电平取决于直流偏移电压电平。 (表1和图2)

我附加了测试电路(test circuit.pdf),测量数据(data.pdf)和寄存器设置(register.txt)。

我们想知道对 ADS1299应用串联直流偏移电压是否会导致此问题。

此致,

e2e.ti.com/.../test-circuit.pdf e2e.ti.com/.../data.pdf e2e.ti.com/.../register_5F00_setting.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Masahiko,

    欢迎来到 E2E 论坛!!!

    我就您的意见咨询了团队。 通道输入直流偏移电压的差异将导致设计更容易受到电源线干扰。 这也解释了信号电平对直流偏移电压电平的依赖性。 在这种情况下,在系统设计中最小化电源线噪音耦合非常重要。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我们认为,观察到的50Hz 信号与线路频率不同。
    通过对通道应用直流偏移并同时向另一通道应用电源线信号,获得了正式附加的数据(图1)。
    附加的数据(Graph3,Graph4)是 Graph.1的原始数据,显示随着时间的推移,相位差异不断增加。
    (在此数据中,采样频率从250SPS 转换为200SPS。)

    此致,

    e2e.ti.com/.../data2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Masahiko,

    很难判断输出和线路频率之间的频率差异。 我不知道干扰信号可以在哪里耦合到测试系统中。 设备的唯一内部频率是内部振荡器,其工作频率为2.048 MHz。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。
    我们重新检查系统并找出50Hz 噪音的原因。
    ADS1299不是导致此问题的原因。
    此致,